This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:VCLK2配置

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996464/tms570ls0432-vclk2-configuration

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

VCLK2频率的问题。  在上面的 snip 中,从技术手册中可以看到 “可以是 HCLK/1或 HCLK2/2”。  确实"可以.."  这是唯一的2个选项。 所有其他分频器的作用是什么(我认为 VCLK2分频器有16个)

此外,HalCoGen GCM 选项卡-> VCLK2分频器,鼠标上的帮助/弹出窗口也会显示"HCLK >=VCLK2 >=VCLK1" 。 这也是 VCLK2 >= VCLK1的另一个限制吗? HalCoGen 从手册中的哪个位置获取它?

已尝试将 VLKC2设置为低于复位(VCLK1) (因为我不需要高(er)时钟作为 IT 驱动器、就像 HET1所说的那样)、现在系统无法启动-在内存初始化步骤失败。

我想了解手册中缺少哪些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅器件数据表中的"时钟域"表。 这还包括 VCLK2和 VCLK 的其他分频器选项。 需要更新参考手册中的信息以与此匹配。

    VCLK2频率确实需要是 VCLK 频率的整数倍。 因此 VCLK2频率必须>= VCLK 频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们找到了这个表、我看到了您提到的信息。