主题中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL、 TM4C1294NCPDT
我正在尝试降低使用 DFU 的步骤。 我尝试了以下操作:
1.从项目 boot_serial 开始
2.在 bl_config.h 中启用 USB update define 语句
3.将项目和闪存构建到 EK-TM4C1294XL 中
4. dfuprog -m 切换到 DFU 模式
5. dfuprog -e 在 DFU 模式下仅显示一个器件
6. dfuprog -i deviceNum -f program.bin -a 0x1800可通过命令行和 LM 闪存编程器工作
在器件管理器中、不再看到 Stellaris COM 端口。 出了什么问题?
如果我尝试将跳线更改为 OTG 模式并将 USB 电缆连接到 USB 端口 U7、我也看不到任何 COM 端口。
非常感谢您帮助您正确地执行序列。 我希望能够在需要时进入和退出 DFU 模式、并且还能在需要时使用 Stellaris ICDI。
谢谢、
Priya