This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:TMS470MF06607 EEPROM 仿真闪存的写入周期。

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/891046/tms470mf06607-write-cycles-for-tms470mf06607-eeprom-emulated-flash

器件型号:TMS470MF06607

您好!

该数据表中提到了"闪存 EEPROM 仿真"。 您是否会告知此 EEPROM 仿真将具有多少个写入周期?

此致

CHARAKU Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对用于 EEPROM 仿真的组的写入/擦除技术规格为25K 周期。 如果 EEPROM 应用程序对 EEPROM 变量使用多个位置、则有效数会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。