This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:为该器件供电所需的电源电流

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/887162/tms570ls1224-supply-current-needed-to-power-this-device

器件型号:TMS570LS1224

您好!

 我正在尝试为将为 MCU 供电的 LDO 选择电流额定值(1.2V 和3.3V)。 在选择 LDO 时、我应该考虑的最大电流是多少? 我正在设计2个版本的主板:

  1. 运行 UART 或 SPI 的 MCU -->为此,我想使用 LDO
  2. 运行代码以在 CAN 和 UART 以及 viceversa 之间转换的 MCU。 -->为此,我可能会使用降压转换器+ LDO。

我确实查看了 MCU 数据表中的电源电流规格、但我不清楚在上述情况下应考虑哪种规格。  

此致、

Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    您应该使用最大电流规格来确定需要为器件供电的 LDO 的大小。 通常需要两个单独的电源、1.26V 标称值+/- 10%用于内核逻辑(数字、PLL)、3.3V 标称值+/- 10%用于 I/O、ADC、闪存泵。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    谢谢。 1.26V 是否为拼写错误? 数据表显示典型值为1.2V。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    1.2V 是典型的确定值。 那么、您需要一个容差为-5%至+10%的电源。 通常、LDO 具有相等的+/-容差、因此您可以限制可能的最大内核电源、或将标称电源点设置得更高一点。

    另请注意驱动电源上电复位输入的要求。

    此致、Sunil