请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 您好!
我正在尝试为将为 MCU 供电的 LDO 选择电流额定值(1.2V 和3.3V)。 在选择 LDO 时、我应该考虑的最大电流是多少? 我正在设计2个版本的主板:
- 运行 UART 或 SPI 的 MCU -->为此,我想使用 LDO
- 运行代码以在 CAN 和 UART 以及 viceversa 之间转换的 MCU。 -->为此,我可能会使用降压转换器+ LDO。
我确实查看了 MCU 数据表中的电源电流规格、但我不清楚在上述情况下应考虑哪种规格。
此致、
Leslie