This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何生成800kHz 时钟?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/885057/tm4c1294ncpdt-how-to-generate-a-800khz-clock

器件型号:TM4C1294NCPDT

我想在不使用中断的情况下从 TM4C1294生成~800kHz 时钟输出、但在一些读数、任何指针之后没有找到任何起始示例? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="David Chance ]]我想从 TM4C1294生成~800kHz 时钟输出、而不使用中断... 有指针吗?   [/报价]

    考虑 MCU 中的任何一个计时器。   这些可被设定为 PWM 输出模式-并且当您(首先计算、然后提供)适当的定时器负载和匹配值时、这些值应该达到800kHz。

    您应该注意到、定时器采用 MCU 的系统时钟作为其输入时钟。   最初以100KHz 为目标、然后将其加倍(通过将计时器的负载值减半[创建200kHz 输出]、然后重复该过程"再重复两次")不应证明太具有挑战性。   

    通过这种"基于 kiss 的"方法、您将满足您的既定目标、并具有(其他)计时器值"准备就绪"、可能会在未来(或甚至在此项目中)使用...

    根据您要以800kHz 的频率驱动的内容、您可能希望将特定的计时器引脚编程为"最高输出电流能力"。   (并将其排序为"推挽"模式。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    CB1打败了我、但为了不仅回声他的建议、还提供了一个启动示例、请检查[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\timer 中的 PWM.c 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    员工希望强调这张海报通过"机会"获得了两种不同的"支持级别":

    a)针对适当代码示例的精确指令   

    b)问题解决的"一般方法"-包括:

    • 一位锯齿状/扭曲、SAP 漏树分支(用作鱼杆)
    • 30英尺 CB1 (已用) 5磅单灯丝
    • 生锈、挂钩略微变形
    • 一种“不会太聪明”的蠕虫——在大多数(gurl 员工)的路径中被掠夺
    • 手绘(粗鲁)"到最近的鱼塘的地图"

    因此、通过方法"A"提供了一张全熟/煮熟/调味的鱼-呈现在(尼斯)银盘上。

    然后通过方法"B"-"思考、分析和开发通用的"渔获解决方案"的工具。   (对于那些"银盘和顶级木屋厨师"(以某种方式)不易获得的情况...)