我想在不使用中断的情况下从 TM4C1294生成~800kHz 时钟输出、但在一些读数、任何指针之后没有找到任何起始示例? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想在不使用中断的情况下从 TM4C1294生成~800kHz 时钟输出、但在一些读数、任何指针之后没有找到任何起始示例? 谢谢!
您好!
[引用用户="David Chance ]]我想从 TM4C1294生成~800kHz 时钟输出、而不使用中断... 有指针吗? [/报价]
考虑 MCU 中的任何一个计时器。 这些可被设定为 PWM 输出模式-并且当您(首先计算、然后提供)适当的定时器负载和匹配值时、这些值应该达到800kHz。
您应该注意到、定时器采用 MCU 的系统时钟作为其输入时钟。 最初以100KHz 为目标、然后将其加倍(通过将计时器的负载值减半[创建200kHz 输出]、然后重复该过程"再重复两次")不应证明太具有挑战性。
通过这种"基于 kiss 的"方法、您将满足您的既定目标、并具有(其他)计时器值"准备就绪"、可能会在未来(或甚至在此项目中)使用...
根据您要以800kHz 的频率驱动的内容、您可能希望将特定的计时器引脚编程为"最高输出电流能力"。 (并将其排序为"推挽"模式。)
您好 Ralph、
员工希望强调这张海报通过"机会"获得了两种不同的"支持级别":
a)针对适当代码示例的精确指令
和
b)问题解决的"一般方法"-包括:
因此、通过方法"A"提供了一张全熟/煮熟/调味的鱼-呈现在(尼斯)银盘上。
然后通过方法"B"-"思考、分析和开发通用的"渔获解决方案"的工具。 (对于那些"银盘和顶级木屋厨师"(以某种方式)不易获得的情况...)