This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我可以将 NHET 引脚用于其他用途吗?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/884922/tms570lc4357-can-i-use-nhet-pin-for-another-purpose

器件型号:TMS570LC4357

你(们)好

我想征求一些建议。 我正在处理一个较旧的 PCB 板、上面有 TMS570LC4357。 出现了对功能的新需求、我的 NHET 设置有问题。 我需要使用 NHET2检测 PWM 信号。 但我还需要使用一些 NHET2引脚作为简单的输出来维持旧功能(这是很重要的、因为 PCB 上的某些芯片上有一个复位信号)。 我想单独运行这两个函数(PWM 检测器在 NHET1上运行)。 如果启用了 NHET2、那么简单的输出功能就会消失。 (或至少片刻。 外围设备被重置、然后固件会关闭所有设备。)

那么、我的问题是:是否可以启用 NHET2并手动管理某些输出?

我希望我能自我解释,谢谢阅读。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    每个 NHET 通道可由定时器程序或者通过通用 I/O 控制寄存器独立控制。 如果您有一个 NHET2引脚需要被配置为一个通用输出来复位外设、请确保 NHET2定时器程序不会将这个引脚用作一个输出功能。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、1月