请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 你(们)好
我想征求一些建议。 我正在处理一个较旧的 PCB 板、上面有 TMS570LC4357。 出现了对功能的新需求、我的 NHET 设置有问题。 我需要使用 NHET2检测 PWM 信号。 但我还需要使用一些 NHET2引脚作为简单的输出来维持旧功能(这是很重要的、因为 PCB 上的某些芯片上有一个复位信号)。 我想单独运行这两个函数(PWM 检测器在 NHET1上运行)。 如果启用了 NHET2、那么简单的输出功能就会消失。 (或至少片刻。 外围设备被重置、然后固件会关闭所有设备。)
那么、我的问题是:是否可以启用 NHET2并手动管理某些输出?
我希望我能自我解释,谢谢阅读。
1月