主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的 TI 专家:
背景:
(1)我们尝试使用16位 R/W 模式来连接异步 RAM 芯片(MR4A16B)、EMIF_BA[1]连接到 A0位;
(2)参考 TRM 图17-8 b 的硬件设计方框图;
(3) HALCOGEN:90MHz vclk3、16位、非页 R/W 模式、CS[2]、其他配置默认值;
调试中发现的问题:
当我们只将数据0x0102写入地址0x60000000时
我们发现:
地址:0x60000000~0x6000000F
;读取的数据:01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 02 02 02 02 02 01 02 2 M Ω
同时、在以下地址、我们读取了与以下相同的数据组:
0x60000100~0x6000010F、
0x60000200~0x6000020F、
0x60000300~0x6000030F、
0x60000400~0x6000040F、
0x60000500~0x6000050F、
0x60000600~0x6000060F、
0x60000700~0x6000070F
根据勘误表 EMIF #4版本 D (Literae2e.ti.com/.../4101.HAL1_5F00_CCS.zipture编号:SPNZ222B)、
区域5的配置为:起始地址"0x60000000",大小:64M,类型:STRONGLYORDER_sharedable。 Permission:PRIV_RW_USER_RW_EXEC。
我们尝试了所有其他类型的配置。 结果与上述结果相同。
根据上述描述和尝试、我们非常期待要求 TI 专家提供任何建议或想法。
任何类型的回复都很好!
我的电子邮件:zhat@sciyon.com