大家好、我需要在我的服务器和 CAN 总线之间连接一个网关。 我注意到该卡只需要收发器。 但我有一个 MCP2515/超越 模块。 在 Arduino 上、我会将其连接到 SPI 总线。 我如何实现这一点而不是仅使用收发器? 我还将在以太网和 CAN 总线上使用中断
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我需要在我的服务器和 CAN 总线之间连接一个网关。 我注意到该卡只需要收发器。 但我有一个 MCP2515/超越 模块。 在 Arduino 上、我会将其连接到 SPI 总线。 我如何实现这一点而不是仅使用收发器? 我还将在以太网和 CAN 总线上使用中断
您好!
很抱歉,我不清楚你的问题。 是否要用 EK-TM4C1294XL 替换 Arduino 板? TM4C1294器件具有一个片上 CAN 控制器。 您只需要一个 CAN 收发器即可连接到 CAN 总线。 如果您想重复使用图片中所示的 MCP2515并将 Arduino 替换为 Tiva Launchpad、则只需使用 SPI 接口与 MCP2515通信即可。 也许您可以详细说明您希望 Tiva LaunchPad 执行什么操作以及如何执行的问题。
您好、Charles、是的、我希望使用 Launchpad 来替换 Arduino。 我知道 Launchpad 具有 CAN 控制器、但我有 MCP2515模块。
Arduino 是一种减缓和获取以太网的方式、并且可以协同工作是一种难题、因为两者都使用 SPI 总线。
这将是以太网和 CAN 之间的网关、它将连接到我的从属设备、这些从属设备可以是监听程序或发件人、也可以两者兼而有之。
如果我使用 Launchpad 上的 SPI 接口、是否需要编写新库?
您好、Cris、
感谢您的澄清。 再次澄清一下、您想使用 TM4C129's 片上 Ethenet 及其内部 PHY、但要将外部 MCP2515用于 CAN 控制器和收发器。 如果是这种情况、我看不到任何问题。 Tiva 器件上有多个 SPI 接口供您选择。
[引用 USER="Cris Harrison ]]如果我使用 Launchpad 上的 SPI 接口、我是否需要编写一个新的库? [/报价]
我快速浏览 MCP2515数据表、其 SPI 是可连接到大多数 MCU 的标准 SPI。 TivaWare SPI 驱动程序将与 MCP2515配合使用。 您无需编写新库。