This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/894304/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

 大家好、我需要在我的服务器和 CAN 总线之间连接一个网关。 我注意到该卡只需要收发器。 但我有一个 MCP2515/超越 模块。 在 Arduino 上、我会将其连接到 SPI 总线。 我如何实现这一点而不是仅使用收发器?  我还将在以太网和 CAN 总线上使用中断  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉,我不清楚你的问题。 是否要用 EK-TM4C1294XL 替换 Arduino 板? TM4C1294器件具有一个片上 CAN 控制器。 您只需要一个 CAN 收发器即可连接到 CAN 总线。 如果您想重复使用图片中所示的 MCP2515并将 Arduino 替换为 Tiva Launchpad、则只需使用 SPI 接口与 MCP2515通信即可。 也许您可以详细说明您希望 Tiva LaunchPad 执行什么操作以及如何执行的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、是的、我希望使用 Launchpad 来替换 Arduino。 我知道 Launchpad 具有 CAN 控制器、但我有 MCP2515模块。  

    Arduino 是一种减缓和获取以太网的方式、并且可以协同工作是一种难题、因为两者都使用 SPI 总线。  

    这将是以太网和 CAN 之间的网关、它将连接到我的从属设备、这些从属设备可以是监听程序或发件人、也可以两者兼而有之。  

    如果我使用 Launchpad 上的 SPI 接口、是否需要编写新库?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、

     感谢您的澄清。 再次澄清一下、您想使用 TM4C129's 片上 Ethenet 及其内部 PHY、但要将外部 MCP2515用于 CAN 控制器和收发器。 如果是这种情况、我看不到任何问题。 Tiva 器件上有多个 SPI 接口供您选择。

    [引用 USER="Cris Harrison ]]如果我使用 Launchpad 上的 SPI 接口、我是否需要编写一个新的库?  [/报价]

     我快速浏览 MCP2515数据表、其 SPI 是可连接到大多数 MCU 的标准 SPI。 TivaWare SPI 驱动程序将与 MCP2515配合使用。 您无需编写新库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯、谢谢!

    ~~ Cris