This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:解决方法勘误表 FMC#80在两个组之间切换访问时中止

Guru**** 2531310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/899876/tms570ls3137-workaround-errata-fmc-80-abort-on-accesses-switching-between-two-banks

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我无法理解如何实现 spnz195g 文档中描述的变通办法。 我将 HCLK 设置为180MHz、但无法将其降低、我想它始终以单周期模式运行、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题仅在您未为闪存存储器访问启用其他等待状态时适用。 在将 CPU 时钟切换为180MHz 之前、必须根据数据表要求设置闪存访问等待状态。 在这种情况下、问题不适用。

    此致、Sunil