This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:XDS100

Guru**** 2119110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/909727/tms570ls3137-xds100

器件型号:TMS570LS3137

大家好、我正在为 TMS570LC43x 开发硬件、我需要将 xds100v2用作内部调试器。 我复制了 dxs100v2原理图、并使用 FTDI 芯片对 EEPROM 进行了编程、但当我想对 CPLD 进行编程时、我会遇到以下错误:  

C:\Program Files\Texas Instruments\ccsv4\ccommon\uscif\FTDI\xds100v2_cpldprog>xds100v2_cpldprog.exe xds100v2_CPLD .xsvf
XSVF Player v5.01、Xilinx、Inc.
找到2个 USB 2.x 器件
打开 Texas Instruments Inc. DSX10100 Ver 2.0 B、位于562位置
XSVF 文件= xds100v2_CPLD .xsvf
错误:TDO 不匹配
XSVF 命令#10时或附近出错。 请参阅 XSVF ASCII 文件中的第10行。
执行时间= 0.098秒


这是我用于对 CPLD 进行编程的文件:

http://support.spectrumdigital.com/ccs40/xds100v2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说过您复制了 xds100v2原理图。 TMS570 HDK 使用 BGA 版本、并且它有一组不同的 XSVF 文件:VQFP 和 BGA 是不兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我 在设计中使用了 VQFP 版本。 但是、如果您能引导我完成更改 XSVF 文件的步骤、使其与 BGA 版本兼容、以便我可以尝试在 TMS570 HDK 上对 CPLD 进行编程、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此链接 http://support.spectrumdigital.com/ccs40/xds100v2/中的 XVSF 文件 适用于 VQFP 封装。

    您的设计中使用了哪种 FTDI 芯片:FT2232H 或 FT2232C? FT 芯片配置中的 VID 和 PID 是什么? 请使用 FTDI 实用程序进行检查。 我记得正确的 VID 和 PID 是:0403和 A6D0。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#XDS100v2_Features

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您的回复、问题出在 PCB 组装! 这一问题现已解决。

    谢谢、