主题中讨论的其他器件:TIDM-3PHMTR-tamp-ESD、 TVS0500、 MSP430F67791A
您好!
关于电压和电流前端的 EMI 滤波器,如果我正确理解的话,这只是一个由 L1、L2和 C27组成的差分模式滤波器(没有共模滤波器)? 为什么 C27靠近 IC、是要减小环路面积?
有人提到 、正极端子上的抗混叠滤波器使用较低值的电阻器、但是、在类似的 TIDM-3PHMTR-tamp-ESD 设计 中、提到了相同的句子、但 R18和 R34仍具有相同的100K 值、请检查一下吗?
如果我正确理解、那么电压输入不使用 TVS 、而是使用 MOV 来节省成本?
TI 是否提供了一些工具来帮助设计 EMI 滤波器?
此致、
AMR