This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用 SPI 引脚作为具有中断的 GPIO

Guru**** 2557640 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/909371/tms570ls1224-use-spi-pins-as-gpio-with-interrupts

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想使用 SPI3 ENA 引脚作为(GPIO)输入引脚来引起中断。

在 HalCoGen 中、我更改了 SPI3选项卡-> SPI3端口选项卡-> GIO 上的 ENA 引脚模式。

如何为此引脚启用中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    SPI 引脚可用作 GIO、但不支持生成中断。