请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我想使用 SPI3 ENA 引脚作为(GPIO)输入引脚来引起中断。
在 HalCoGen 中、我更改了 SPI3选项卡-> SPI3端口选项卡-> GIO 上的 ENA 引脚模式。
如何为此引脚启用中断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 SPI3 ENA 引脚作为(GPIO)输入引脚来引起中断。
在 HalCoGen 中、我更改了 SPI3选项卡-> SPI3端口选项卡-> GIO 上的 ENA 引脚模式。
如何为此引脚启用中断?