This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:在 CCS 中构建 F021闪存 API 源代码

Guru**** 2185245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/908029/ccs-tms570ls3137-build-f021-flash-api-source-code-in-ccs

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我正在尝试在 CCS 中构建 F021闪存 API 源代码、以获取 F021_API_CortexM3_be.lib 输出并面临链接错误问题。 请提供链接器文件以及如何在 CCS 中选择编译器选项、这将帮助我获取 F021_API_CortexM3_be.lib 文件。

谢谢、

Baba。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F021 API 库必须按原样使用、不能进行任何修改、包括但不限于重新编译。 任何此类更改也违反了为接收 API 源代码而商定的许可协议。

    如果进行了任何修改、则不支持数据表参数。