主题中讨论的其他器件:CC2650MODA、 TM4C129ENCPDT
大家好
我正在制作一个项目、尝试使微型 TM4C129ENCPDT 通过 UART 与 BLE 模块 CC2650Moda 进行通信。 过去、为了使用旧的 BT2.0发送消息、我在 UART 消息中插入了 atCommand;现在我想对该模块执行类似的操作;我查看了各种示例并搜索了论坛、在这里找到了: www.ti.com/.../tiduaj5.pdf 这是一个非常类似于我想做的过程、但它引用了旧版本的 TIvAware、我无法在可用的下载中找到 TivaWare_C v2.1.1.71、确切地说、其中有示例 TM4C_CC26xx_Demo_Central。
在我使用的版本2.1.4.178中、我没有找到此示例、而只是找到 ble_central 示例。
请告诉我
谢谢你
费德里科