This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:TivaWare v 2.1.1.71

Guru**** 2562480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907054/sw-tm4c-tivaware-v-2-1-1-71

器件型号:SW-TM4C
主题中讨论的其他器件:CC2650MODATM4C129ENCPDT

大家好
我正在制作一个项目、尝试使微型 TM4C129ENCPDT 通过 UART 与 BLE 模块 CC2650Moda 进行通信。 过去、为了使用旧的 BT2.0发送消息、我在 UART 消息中插入了 atCommand;现在我想对该模块执行类似的操作;我查看了各种示例并搜索了论坛、在这里找到了: www.ti.com/.../tiduaj5.pdf 这是一个非常类似于我想做的过程、但它引用了旧版本的 TIvAware、我无法在可用的下载中找到 TivaWare_C v2.1.1.71、确切地说、其中有示例 TM4C_CC26xx_Demo_Central。
在我使用的版本2.1.4.178中、我没有找到此示例、而只是找到 ble_central 示例。

请告诉我
谢谢你

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    TM4C_CC26xx_Demo_Central 不是也永远不是 TivaWare 的一部分。 TivaWare 仅用于基本驱动程序、应可以使用任何版本的 TivaWare、包括2.1.4.178。

    应在 TI 参考设计文件夹 http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XBLE 中共享相关软件

    但是、该页面上的链接断开、因此软件似乎不可用。 这不属于我们的团队、我建议您在 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538上查询缺失的软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的消化系统回复。 我会尝试根据您的建议询问一些信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    好的。 由于这与 TM4C 实际上并不相关、也不是我们团队支持的资源、因此我要将此主题标记为"已关闭"。 如果您对用于 TM4C 的软件驱动程序有特定的 TivaWare 问题、可以为此打开一个新的线程。