This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们知道、我们可以将 lwIP 和 FreeRTOS 与 TMS570LC4357配合使用。 但我对这三件事很好奇;
TMS570LC4357 LaunchPad 和 HDK 是否完全符合通过 HALCoGen 生成的 FreeRTOS 进行实时操作系统功能数据传输的条件?
TMS570LC4357 LaunchPad 和 HDK 是否完全符合通过 普通 FreeRTOS 内核进行实时操作系统功能数据传输的条件 ?
在上述任何情况下、数据传输过程中是否有任何对 RTOS 概念操作方便的限制?
谢谢、此致、
您好!
我说过在 LC43x 器件上运行 FreeRTOS 和 LWIP 没有问题。 我将去办公室运行我之前给您的代码。