This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:HDK &放大器中的网络操作;带 lwIP/FreeRTOS 的 LaunchPad

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/903995/ccs-tms570lc4357-network-operations-in-hdk-launchpad-with-lwip-freertos

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们知道、我们可以将 lwIP 和 FreeRTOS 与 TMS570LC4357配合使用。 但我对这三件事很好奇;

 TMS570LC4357 LaunchPad 和 HDK 是否完全符合通过 HALCoGen 生成的 FreeRTOS 进行实时操作系统功能数据传输的条件?  

 TMS570LC4357 LaunchPad 和 HDK 是否完全符合通过 普通 FreeRTOS 内核进行实时操作系统功能数据传输的条件 ?  

在上述任何情况下、数据传输过程中是否有任何对 RTOS 概念操作方便的限制?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我说过在 LC43x 器件上运行 FreeRTOS 和 LWIP 没有问题。 我将去办公室运行我之前给您的代码。