This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:建议对更多闪存进行 CC 或 MPU 升级以进行无线固件升级。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1312R, CC1352R, CC1310, SIMPLICITI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/940910/cc430f5137-recommend-a-cc-or-mpu-upgrade-for-more-flash-to-do-a-wireless-firmware-upgrade

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: CC1312RCC1352RCC1310SimpliciTI

我们正在考虑采用当前的 CC430设计、并将其拆分为 FCC 认证无线电和升级的 MPU、以处理无线固件升级。 有没有关于 TI MPU 的建议会有128k 闪存(希望能够从 CC430F5137顺利迁移)? 我之前看 的是 MSP-430F5342、它的存储器足够了、是一个不错的选择吗?

这个问题部分是提出一个战术问题。 显然、在不了解 FCC 规则的情况下进入射频设计、需要一条前进的道路。 当我们现在可能已经有一个可通过的无线电、0dBm、Balun 时、为多个 FCC 认证的无线电付费似乎很愚蠢。 同时、如果有任何构建卷、CC430也是理想的、大小合适。 那么、也许只需升级 CC430并从 UART 中短期写入一个已认证的模块、然后根据需要在后面摇动该模块? 或者、在测试设施的无线电上进行完整性检查、并在没有许可证的情况下谨慎进行短期检查、如果清洁、直至市场说话? 我看了 Anaren 模块、价格昂贵... 我每个系统需要3个、是的!  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否了解过 CC1310、CC1312R、CC1352R?  

    这些器件的软件产品非常广泛:   包括很多文档和示例、包括如何进行 OAD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您让我放心地寻找。

    我的假设是、住在430系列产品中、所需的代码返工要比跳转到新的处理器内核 IDK... 我以前从未迁移过此类内容。 我们目前正在使用它们的 qMath 进行大量浮点计算、"Cortex"听起来更好。

    它实际上可能使用更多的内核处理能力、但如果我们走这条路、则可以节省无线电部件的功耗(GO尼斯)。 OTA 器件也非常好、可能是必不可少的。 我是否应该期待430和无线更新的问题、这些问题使得折衷值得考虑? 对于移动应用程序路由而言、一些 BT 功能也很好。  

    这些对讲机是否具有 FCC 版本、或者该频段中是否有任何对讲机工作(并且似乎也有其他频段)?  我们的射频数据包仅为10字节、未使用简单堆栈。 我们只需加载射频缓冲器并重复将其发送出去。  

    我想知道为什么有人在这些装置中不包括运动感应... 将是我最喜欢的芯片!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有无线电部件都能够在 ETSI 和 FCC 频段中运行。

    是的、将现有代码移植到基于 ARM 的内核需要付出一定的努力。 此外、您必须使用一种形式的 RTOS。 听起来好像您没有使用高级协议、芯片唯一要发送10字节数据包、而在 RX 中持续处于 RX 状态吗?  

    它似乎   涵盖了 OAD 器件上的一些内容。 所需的闪存大小取决于应用程序映像的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的430芯片也在实时执行大量的工作。 许多数学(运动)+压力传感器(ADC)、但它们都运行良好且稳定、这主要是我现在可能会坚持使用430系列产品并加快上市步伐的原因。 每面文件大小约为100K。感谢您帮助我了解选项。

    尽管我在2011年开始了"Soul踏板"方面的工作、但我不是一名合适的编程人员(显然、我仍在从事同一个项目)。 因此、我更像是一个黑客、他们使其能够以出色的剪切和粘贴技能(也来自此论坛的一些帮助)工作。 但现在我有一个真正的编程人员已经有几个月了、他重新考虑了所有因素并继续工作-这是 TI 芯片的一个令人惊叹的用途。 (我在互联网上的示例并不显示所有内容。 我们最近推出了一款 Arduino 915 MHz 射频监听器、该监听器经过调优后可用于对我的鞋款中的任何变量进行用户配置和 RT 监控(如有需要)、但这仍然不是秘密的解决方案... 这现在确实是个问题。 请注意;)我想我们最终会创建一个 SDK,以便在黑客空间中进行有趣的控制。 像电池节一样、我需要一个踏板节来进行一些宣传、对吧?

    整个过程从 TI Chronos Watch 开始、我用雕刻的凉鞋将其粘贴到了一起。 在此之前、我曾在1981年的一所大学学习8085。 自那以后,他们变得复杂了,哈哈。 我想我花了6个月的时间来配置430、使其基本正常工作。 这些芯片中的每一个芯片都有一条学习曲线。 我只希望 MSP-430F5342上的额外存储器允许从我们的监听器进行 OTA 固件更新-主要原因。 我尚未确认这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、只需回答您的问题。 正确的、小数据包走出去大约50x/秒、没有 SimpliciTI 这样的通信堆栈。 这就是为什么我们能够从架子上拿一个无线电、并通过 Arduino 连接起来(必须手动微调频率、这是奇怪的)。 我现在要查看一个 FCC 模块、并且需要执行同样的操作。  

    我很喜欢您的建议中内置了射频、这将是发布后的下一步、以便在 FCC 中使用我们自己的无线电。  

    顺便说一下、我还意识到您正在向我发送附件。 它们看起来像巨大的图标、几乎有我的屏幕尺寸、并且不想单击它、dh。 感谢您提交上一份 TI 应用报告、正是我们需要的!