主题中讨论的其他器件: CC1312R、 CC1352R、 CC1310、 SimpliciTI
我们正在考虑采用当前的 CC430设计、并将其拆分为 FCC 认证无线电和升级的 MPU、以处理无线固件升级。 有没有关于 TI MPU 的建议会有128k 闪存(希望能够从 CC430F5137顺利迁移)? 我之前看 的是 MSP-430F5342、它的存储器足够了、是一个不错的选择吗?
这个问题部分是提出一个战术问题。 显然、在不了解 FCC 规则的情况下进入射频设计、需要一条前进的道路。 当我们现在可能已经有一个可通过的无线电、0dBm、Balun 时、为多个 FCC 认证的无线电付费似乎很愚蠢。 同时、如果有任何构建卷、CC430也是理想的、大小合适。 那么、也许只需升级 CC430并从 UART 中短期写入一个已认证的模块、然后根据需要在后面摇动该模块? 或者、在测试设施的无线电上进行完整性检查、并在没有许可证的情况下谨慎进行短期检查、如果清洁、直至市场说话? 我看了 Anaren 模块、价格昂贵... 我每个系统需要3个、是的!
谢谢!