Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM44L520 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的团队:
我想使用 HALCOgen 来配置 RM44L520PZ (100引脚)。
当我选择 SPI2时、它显示了 SPI1。 这是一个错误吗?
我知道 SPI2在144引脚中不可用。 但当我创建 一个 RM44L520PZ (100引脚)项目时、SPI2为灰色。
我在驱动程序启用选项卡中启用了 SPI2。
请帮助。