This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:SPI2配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/940656/rm44l520-spi2-config

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的团队:

我想使用 HALCOgen 来配置 RM44L520PZ (100引脚)。

当我选择 SPI2时、它显示了 SPI1。 这是一个错误吗?

我知道 SPI2在144引脚中不可用。 但当我创建 一个 RM44L520PZ (100引脚)项目时、SPI2为灰色。

我在驱动程序启用选项卡中启用了 SPI2。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    是的、这是一个错误。 RM44 PZ 封装具有 SPI2、但 RM44 PGE 封装没有 SPI2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 那么、客户如何将 SPI2与  RM44 PZ 结合使用呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    很抱歉、这是由于不方便而导致的故障。 用户需要手动将 SPI2初始化代码添加到 spiInit()中的“用户代码”部分。  

    如果用户想要使用 SPI2中断、他们需要手动添加中断服务例程、并将 SPI2 ISR 地址添加到 VIM 表中(通道17和通道30)。