This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:读取保护问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/938945/tm4c123ge6pm-read-protection-problem

器件型号:TM4C123GE6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、先生、

 我在使用 TM4C123G 时遇到问题。

使用 TM4C123G 时、

对该 MCU 进行编程后、设置 FMPRE 后无法运行该程序

但是、如果我不进行读保护 FMPRE、程序将正常运行。

您知道原因吗?

BTW、"LM 闪存编程器"这个软件可以设置芯片读取保护吗?

此外、该 软件可以" Uniflash"设置芯片读取保护吗?

感谢您为本次简单的调查提供建议。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      [引用 user="FRAND1"]对该 MCU 进行编程后,设置 FMPRE后该程序无法运行

    您能否确认 FMPPE 和 FMPRE 的确切位设置? 我想确保您不处于只执行模式。 如果您处于仅执行模式、则在通过您自己的软件读取数据时需要采取一些预防措施、因为您的软件读取的任何文字数据也将被阻止。 有关如何使用编译器解决此问题的详细信息、请查看数据表中"仅执行保护"一节下的详细信息。

      [引用用户="FRAND1"]

    BTW、"LM 闪存编程器"这个软件可以设置芯片读取保护吗?

    此外、该 软件可以" Uniflash"设置芯片读取保护吗?

    [/报价]

    否、需要由软件指定保护。 LM 闪存编程器/Uniflash 无法设置要保护的闪存块。