This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:日期代码之间的不同行为

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958007/tm4c123bh6zrb-different-behavior-between-date-codes

器件型号:TM4C123BH6ZRB
主题中讨论的其他器件:TM4C123EK-TM4C123GXL

尊敬的 TI 团队。

我们在两个生产日期代码之间看到一些不同的行为、您能否检查是否有已知的行为

通过 JTAG 编程时、某些新版本将被销毁、请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

     您能详细说明一下芯片被破坏的含义。 您是否仍可以解锁设备? 您是否仍可以连接到设备? 据我所知、这两种都是 Rev7器件、左侧的硅在2019年5月制造、右侧的硅在2019年12月制造。 我可以在内部检查2019年12月版本的批次是否存在任何已知问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们在内部进行检查、产量正常、没有异常值或任何特殊处理。 您看到了多少个芯片或只有一个芯片。 还请回复我您确切地说器件被销毁了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    感谢您的观看。 我们需要等到星期二、软件部门才能返回工作岗位、获得更多见解。

    TM4C123中有4个没有通过 Debbuger 做出反应

    作为调试器、EK-TM4C123GXL 与 JTAG 的连接器搭配使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

     感谢您的更新。 让我尝试更好地了解一下调试环境。

     -您正在尝试使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 作为调试探针来调试目标器件 TM4C123BH6ZRB。 这是正确的理解吗?

     -如果您使用其他调试探针(例如 XDS200或其他探针)会怎样。 您是否会看到报告的问题?

     -您能否在 示波器上监控 EK-TM4C123GXL 和目标器件之间的 JTAG 接口? JTAG 信号是否存在过压?

     另请注意、虽然从技术上讲可以将  EK-TM4C123GXL 用作具有连接到目标的蓝色导线的调试探针、但 Launchpad 不能代替市售调试探针以进行完整的软件开发。 XDS100v2等一些调试探针的价格约为100美元。 XDS200等更高性能的调试探针价格约为300美元。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    由于无法正常工作、我从软件部门获得了反馈、因此器件不存在擦除、编程器等任何可能的器件(使用 CCS 或 LM 闪存编程器)

    请参见下面的

    连接 LM 闪存编程器+ Launchpad

    擦除:

     

    计划:

     

     

    硬件复位:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的图像未成功上传。 请使用下面的图标上传您的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉、图片为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的图片。 这仅表明存在 JTAG 连接问题。 虽然无法排除损坏的芯片、但它不能证明设备已如原始文章中所述被销毁。

    请你回答我在上次答覆中提出的问题。 让我再重复一遍同样的问题、并提出其他问题。  

     -您正在尝试使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 作为调试探针来调试目标器件 TM4C123BH6ZRB。 这是正确的理解吗?

     -您能否显示 Windows 设备管理器。 您是否看到 ICDI 枚举。

     -在尝试连接之前,闪存中有什么程序? 您是否能够在加载某些程序之前但之后连接到器件、但不会再次加载? 例如、如果时钟配置错误、在低功耗模式下会终止所有时钟、而没有唤醒器件的机制、则会导致调试器无法连接到器件。  

     -如果您使用其他调试探针(例如 XDS200或其他探针)会怎样。 您是否会看到报告的问题? 如果可以使用其他调试探针进行连接、则不会损坏器件。 这是一个调试探针问题。  

     -您能否在  示波器上监控 EK-TM4C123GXL 和目标器件之间的 JTAG 接口? JTAG 信号是否存在过压?

     另请注意、虽然从技术上讲可以将  EK-TM4C123GXL 用作具有连接到目标的蓝色导线的调试探针、但 Launchpad 不能代替市售调试探针以进行完整的软件开发。 XDS100v2等一些调试探针的价格约为100美元。 XDS200等更高性能的调试探针价格约为300美元。  

     还想放弃一个抬头。 美国假期即将到来、我将在本周的剩余时间休假。