主题中讨论的其他器件:TM4C123、 EK-TM4C123GXL、
尊敬的 TI 团队。
我们在两个生产日期代码之间看到一些不同的行为、您能否检查是否有已知的行为
通过 JTAG 编程时、某些新版本将被销毁、请告知
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队。
我们在两个生产日期代码之间看到一些不同的行为、您能否检查是否有已知的行为
通过 JTAG 编程时、某些新版本将被销毁、请告知
您好、Sebastian、
感谢您的更新。 让我尝试更好地了解一下调试环境。
-您正在尝试使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 作为调试探针来调试目标器件 TM4C123BH6ZRB。 这是正确的理解吗?
-如果您使用其他调试探针(例如 XDS200或其他探针)会怎样。 您是否会看到报告的问题?
-您能否在 示波器上监控 EK-TM4C123GXL 和目标器件之间的 JTAG 接口? JTAG 信号是否存在过压?
另请注意、虽然从技术上讲可以将 EK-TM4C123GXL 用作具有连接到目标的蓝色导线的调试探针、但 Launchpad 不能代替市售调试探针以进行完整的软件开发。 XDS100v2等一些调试探针的价格约为100美元。 XDS200等更高性能的调试探针价格约为300美元。
感谢您提供的图片。 这仅表明存在 JTAG 连接问题。 虽然无法排除损坏的芯片、但它不能证明设备已如原始文章中所述被销毁。
请你回答我在上次答覆中提出的问题。 让我再重复一遍同样的问题、并提出其他问题。
-您正在尝试使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 作为调试探针来调试目标器件 TM4C123BH6ZRB。 这是正确的理解吗?
-您能否显示 Windows 设备管理器。 您是否看到 ICDI 枚举。
-在尝试连接之前,闪存中有什么程序? 您是否能够在加载某些程序之前但之后连接到器件、但不会再次加载? 例如、如果时钟配置错误、在低功耗模式下会终止所有时钟、而没有唤醒器件的机制、则会导致调试器无法连接到器件。
-如果您使用其他调试探针(例如 XDS200或其他探针)会怎样。 您是否会看到报告的问题? 如果可以使用其他调试探针进行连接、则不会损坏器件。 这是一个调试探针问题。
-您能否在 示波器上监控 EK-TM4C123GXL 和目标器件之间的 JTAG 接口? JTAG 信号是否存在过压?
另请注意、虽然从技术上讲可以将 EK-TM4C123GXL 用作具有连接到目标的蓝色导线的调试探针、但 Launchpad 不能代替市售调试探针以进行完整的软件开发。 XDS100v2等一些调试探针的价格约为100美元。 XDS200等更高性能的调试探针价格约为300美元。
还想放弃一个抬头。 美国假期即将到来、我将在本周的剩余时间休假。