请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 大家好、
我们的客户希望 在《SimpleLink MSP432E4微控制器系统设计指南》文档(SLAA770)的第4.1节中得到澄清。
它描述了以太网内部 PHY 所需的外部电路。 图29中包含的图包括该电路。 连接到部件 RJ45的是电阻器和电容器(R44和 C38)。 从他们的设计研究中可以看出、机箱接地和 MCU 接地之间始终连接了一个高额定电容器、但从未看到过这样连接的电阻器、从而连接了不同的接地。
他们想知道他们是否可以对 R44的用途以及此设计是否有必要进行一些澄清或解释。
此外、如果标有"底盘"的接地端与接地端(插座上的第三个插座)等效。
谢谢、
Jonathan