This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:SimpleLink MSP432E4微控制器系统设计指南图29中的设计确认

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958476/msp432e401y-design-confirmation-in-figure-29-of-system-design-guidelines-for-simplelink-msp432e4-microcontrollers

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

我们的客户希望  在《SimpleLink MSP432E4微控制器系统设计指南》文档(SLAA770)的第4.1节中得到澄清。

它描述了以太网内部 PHY 所需的外部电路。 图29中包含的图包括该电路。 连接到部件 RJ45的是电阻器和电容器(R44和 C38)。 从他们的设计研究中可以看出、机箱接地和 MCU 接地之间始终连接了一个高额定电容器、但从未看到过这样连接的电阻器、从而连接了不同的接地。  
他们想知道他们是否可以对 R44的用途以及此设计是否有必要进行一些澄清或解释。
此外、如果标有"底盘"的接地端与接地端(插座上的第三个插座)等效。  

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为只是希望 DGND 和机箱接地具有相同的电压电平。 我不是这方面的专家。 我将查看 BeagleBone White 的原理图。 您可以看到、它还在 DGND 和机箱接地之间添加了一个 R138、其中1R。  

    2.标记为“底盘”的位置相当于接地(插座上的第三个插座)。 因为通常、我们会将 机箱连接 到插座上的第三个插座。