This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:TMS570LC4357-SEP Sepc。

Guru**** 2478775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP, TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/957389/tms570lc4357-ep-tms570lc4357-sep-sepc

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357-SEP

您好、专家、

我无法找到 TMS570LC4357-SEP 规范。

您能帮助证明 TMS570LC4357-SEP 的数据吗?

质量等级:QML-Q/QML-V
TID 高达30KRad (Si)
低于60MeV.cm2/mg @125°C 的 LET 阈值时、无单粒子闩锁
4.SEU、LET > 20MeV.cm2 /mg
5.SEB、LET > 20MeV.cm2 /mg
6.请参阅:质子能量上的函数误差横截面200MeV:5e-10cm^2/芯片
7.adc、dac
以太网

谢谢

Daniel