请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-EP 主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357-SEP、
您好、专家、
我无法找到 TMS570LC4357-SEP 规范。
您能帮助证明 TMS570LC4357-SEP 的数据吗?
质量等级:QML-Q/QML-V
TID 高达30KRad (Si)
低于60MeV.cm2/mg @125°C 的 LET 阈值时、无单粒子闩锁
4.SEU、LET > 20MeV.cm2 /mg
5.SEB、LET > 20MeV.cm2 /mg
6.请参阅:质子能量上的函数误差横截面200MeV:5e-10cm^2/芯片
7.adc、dac
以太网
谢谢
Daniel