请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 尊敬的所有人:
能否有人详细介绍 TM4C1294CNCPDT 的 SSI 通信协议。
我可以在数据表中看到、它具有1) SSI0CLK、2) SSI0Fss、3) SSI0DAT0、4) SSI0DATI、5) SSI0DAT2、 和6) SSI0DAT3。
上述哪两项可用于配置 Rx (MISO)和 Tx (MOSI)以及从 SSI0DAT0或 SSIDAT1或 SSI0DAT2或 SSI0DAT3进行配置?
请告诉我上述配置。
谢谢、
SAI