Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432
器件型号:TMS570LS0432
工具/软件:Code Composer Studio
我将使用 CCS10、并使用 Segger JLink 仿真器。
我在处理 CCS10时遇到的困难是为调试探针设置选项。 CCS10没有任何/大多数可传递到 JLink 命令行以进行连接的命令行选项、或它的命令行 Shell 命令。 您可能会在适用于 Eclipse 的 GNU MCU (例如 GNU ARM)插件中看到一些示例。
其中一个选项是能够连接到远程调试探针、我需要在其中指定 IP 地址。 我看不出如何/Where 能够在 CCS 中执行此操作,因此,每次我尝试连接时,我必须重新输入此内容,并且 Segger 自己的默认小窗口弹出,要求提供调试探针 ID 或地址。
应该可以在 CCS 中预配置此功能。 否?