This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:Segger JLink 没有足够的配置选项

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/946019/ccs-tms570ls0432-no-sufficient-configuration-options-for-segger-jlink

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

我将使用 CCS10、并使用 Segger JLink 仿真器。

我在处理 CCS10时遇到的困难是为调试探针设置选项。 CCS10没有任何/大多数可传递到 JLink 命令行以进行连接的命令行选项、或它的命令行 Shell 命令。 您可能会在适用于 Eclipse 的 GNU MCU (例如 GNU ARM)插件中看到一些示例。

其中一个选项是能够连接到远程调试探针、我需要在其中指定 IP 地址。  我看不出如何/Where 能够在 CCS 中执行此操作,因此,每次我尝试连接时,我必须重新输入此内容,并且 Segger 自己的默认小窗口弹出,要求提供调试探针 ID 或地址。

应该可以在 CCS 中预配置此功能。 否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J-Link 与 CCS 的集成度不如与其他基于 XDS 的调试探针紧密。 许多更"高级"的配置/功能仍然需要使用 SEGGER 自己的实用程序。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Ki,

    传递此类选项的选项很棒-即使只是一个窗口、您可以手动键入它们(即需要参考手册知识)、而不是预设下拉框等。

    我想问你,有没有这样的方法?  CCS 是否通过 dll/ so 或命令访问/调用 JLink? 看起来是通过库实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有操作都是通过 CCS 访问的 J-Link 库完成的。  

    该图书馆由 SEGGER 维护和分发。  

    谢谢

    Ki