This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:挂起"while((systemREG1->MSTCGSTAT&0x00000100U)!= 0x00000100U)"

Guru**** 2536430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/963361/tms570ls0914-hang-on-while-systemreg1--mstcgstat-0x00000100u-0x00000100u

器件型号:TMS570LS0914

尊敬的团队:

该程序通过引导加载程序升级、但无法运行。

该程序可以在仿真后运行、但在通过引导加载程序刷写程序时无法运行。 通过仿真可以观察到程序一直停留在_c_int00中 memoryInit()的 while 序列中。 如图所示、寄存器信息被解释为存储器自检未完成、通过 MINISTAT、您可以看到哪些驱动器器件未能初始化其存储器、但失败的原因是什么? 通过跳过此函数运行程序是否存在任何问题?  

客户修改了引导加载自己的程序并将其编译为十六进制、并通过引导加载将其烧写。 它可以正常运行。  

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 HCG 生成的 pbistStop()错过了 PBIST 控制器的复位。 这将防止其他总线主控写入内存。  

    请按如下所示更改 pbistStop()函数(突出显示的指令):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会告知客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请告诉我它是否起作用