This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我目前正在使用 Tiva C 处理 sim900
我的代码位于此处:
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include
#include
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "utils/uartstdio.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
uint8_t sw1、SW2;
空 SendMessage()
{
UARTprintf ("AT+CMGf=1\n"\});
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ());
UARTprintf ("AT+CMGs=\"+XXXXXXXXXXXX\""\n\r");
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ());
UARTprintf ("SIM900消息\n"r);
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ());
}
空 MakeCall()
{
UARTprintf ("ATD+XXXXXXXX;\n\n"\});
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ());
}
空配置开关(空)
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_LO_LOCK)= GPIO_LOCK_KEY;
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_CR)= 0x01;
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_LO_LOCK)= 0;
GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
}
空配置 UART0 (空)
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART0);
GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_U0TX);
GPIOPinTypeUART (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
UARTClockSourceSet (UART0_BASE、UART_CLOCK_PIOSC);
UARTStdioConfig (0、115200、16000000);
}
void main (void)
{
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_2_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1_GPIO_PIN_2);
配置 UART0();
UARTprintf ("at\n"r);
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/3);
UARTCharPut (UART0_BASE、26);
ConfigureSwitch();
while (1)
{
SW1=1;
SW2=1;
SW1 = GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4);
SW2 = GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0);
if (sw1==0)
{
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2、0x00);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1、0x02);
SendMessage();
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2、0x00);
}
否则、如果(SW2=0)
{
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2、0x00);
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/1000);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2、0x04);
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/1000);
MakeCall();
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2、0x00);
}
}
}
出现在 Putty 上:
但是、当我更改为 UART 1以将字符串发送到 sim900时、它会失败、不会发生任何情况。
我只需按如下方式更改代码:
空配置 UART1 (空)
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART1);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB0_U1RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB1_U1TX);
GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
UARTClockSourceSet (UART1_base、UART_CLOCK_PIOSC);
UARTStdioConfig (1、115200、16000000);
}
和 SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);(从 GPIOA 更改为 GPIOB)
我发现它会导致错误 ISR:
请帮我解决这个问题。
非常感谢!
在 uartstdio.c 函数之外使用 UART0的主函数中有以下内容:
UARTCharPut (UART0_BASE、26);
这可能是故障 ISR 在其余代码更改以启用 UART1、而不是 UART0后的原因。
非常感谢。 它现在运行良好。