This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我收到了一个新的 Spectrum Digital XDS200、并将其连接到我的 Windows 10 Dell PC 和 AM572x EVM。 我使用的是 CCS 9.1。
这些是安装在 CCS 9.1中的仿真器软件包。
在通过连接='Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe'和电路板或器件= 'IDK_AM572X'设置新的目标配置后、我测试了连接并接收到以下错误消息。
测试连接消息:
________________________________________________________________
[开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Edwin\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs901\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)
软打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。
说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。
[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]
_________________________________________________________
我还尝试电路板或器件='AM5728_revA'、但收到相同的错误消息。
我将 XDS200直接连接到 PC 中的一个 USB 端口(中间没有 USB 集线器)。
我还使用了与 XDS200兼容的 USB 电缆之一、导致出现相同的错误消息。
我还注意到两个 XDS200 LED 都未亮起。
在搜索 e2e 数据库时、我发现这篇文章与我遇到的问题非常相似。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/868787?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMDSEMU200-U。我听从 了帖子中的建议、但我没有运气让 XDS200工作。
正在执行:xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0
返回:错误:打开端口连接失败:xds2xxu:0
错误:测试失败
我还注意到、我的设备管理器没有在任何位置显示 XDS200。
我认为 XDS200不起作用。 寻找解决此问题的替代建议。
您好!
[引用 user="Edwin Castro1">XDS200不起作用。 [/报价]
我很遗憾听到这种情况,而且这种情况似乎确实如此。 您执行的测试表明调试探针确实有故障、剩下的唯一测试是尝试在另一台主机上运行相同的调试探针。
如果这不能解决问题、这似乎确实是错误的、您应该与购买此调试探针的公司联系并开始更换过程-我从您的帖子中推断、此探针确实是新的。
如果您是通过 TI store 购买的、请查看其常见问题解答页面、网址为:
https://www.ti.com/info-store/help/returns-refunds-and-cancellations.html
此致、
拉斐尔
您好、Rafael、
按照您的建议、我将 XDS200连接到了 Windows 10中的 Asus 笔记本电脑上的其中一个 USB 连接器。 同样、没有任何 LED 亮起、Windows 无法识别设备。
我将返回供应商以请求更换。
感谢你的帮助。
此致、
Edwin