This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU200-U:Spectrum Digital XDS200不工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915288/ccs-tmdsemu200-u-spectrum-digital-xds200-not-working

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

我收到了一个新的 Spectrum Digital XDS200、并将其连接到我的 Windows 10 Dell PC 和 AM572x EVM。 我使用的是 CCS 9.1。

这些是安装在 CCS 9.1中的仿真器软件包。

  

在通过连接='Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe'和电路板或器件= 'IDK_AM572X'设置新的目标配置后、我测试了连接并接收到以下错误消息。

测试连接消息:

________________________________________________________________

[开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Edwin\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs901\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

_________________________________________________________

我还尝试电路板或器件='AM5728_revA'、但收到相同的错误消息。

我将 XDS200直接连接到 PC 中的一个 USB 端口(中间没有 USB 集线器)。  

我还使用了与 XDS200兼容的 USB 电缆之一、导致出现相同的错误消息。  

我还注意到两个 XDS200 LED 都未亮起。  

在搜索 e2e 数据库时、我发现这篇文章与我遇到的问题非常相似。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/868787?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMDSEMU200-U。我听从  了帖子中的建议、但我没有运气让 XDS200工作。  

正在执行:xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0

返回:错误:打开端口连接失败:xds2xxu:0

   错误:测试失败

我还注意到、我的设备管理器没有在任何位置显示 XDS200。  

Device Manager

我认为 XDS200不起作用。 寻找解决此问题的替代建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Edwin Castro1">XDS200不起作用。 [/报价]

    我很遗憾听到这种情况,而且这种情况似乎确实如此。 您执行的测试表明调试探针确实有故障、剩下的唯一测试是尝试在另一台主机上运行相同的调试探针。  

    如果这不能解决问题、这似乎确实是错误的、您应该与购买此调试探针的公司联系并开始更换过程-我从您的帖子中推断、此探针确实是新的。  

    如果您是通过 TI store 购买的、请查看其常见问题解答页面、网址为:

    https://www.ti.com/info-store/help/returns-refunds-and-cancellations.html

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    按照您的建议、我将 XDS200连接到了 Windows 10中的 Asus 笔记本电脑上的其中一个 USB 连接器。 同样、没有任何 LED 亮起、Windows 无法识别设备。  

    我将返回供应商以请求更换。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Edwin