你(们)好
我有2个有关 TM4C1294NCPDT UC 的问题
GPIO 的标称 VOH 是多少?
对于 VDD 3.3V、在第1820页的表27-7中、只有最小 VOH、但我需要知道标称值。
我的 PCB 中还有其他连接 到 TM4C1294NCPDT GPIO 的 IC、对于另一个 IC、最小 VIH 为2.9我是否需要缓冲器或 PU 电阻器?
2.加电时(或复位后) TM4C1294NCPDT GPIO 的电平电压是多少? 它是3.3V/GND/3状态吗? 我可以控制它吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有2个有关 TM4C1294NCPDT UC 的问题
GPIO 的标称 VOH 是多少?
对于 VDD 3.3V、在第1820页的表27-7中、只有最小 VOH、但我需要知道标称值。
我的 PCB 中还有其他连接 到 TM4C1294NCPDT GPIO 的 IC、对于另一个 IC、最小 VIH 为2.9我是否需要缓冲器或 PU 电阻器?
2.加电时(或复位后) TM4C1294NCPDT GPIO 的电平电压是多少? 它是3.3V/GND/3状态吗? 我可以控制它吗?
谢谢
您好!
[引用用户="Yehuda Tuchman"]
GPIO 的标称 VOH 是多少?
对于 VDD 3.3V、在第1820页的表27-7中、只有最小 VOH、但我需要知道标称值。
[/报价]
只有最差情况下的最小值才被表征。 最小值表示逻辑高电平、将保证输出至少为2.4V。 如果在建议的条件下运行、则标称值可能仅为3.3V。
[引用用户="Yehuda Tuchman"]
我的 PCB 中还有其他连接 到 TM4C1294NCPDT GPIO 的 IC、对于另一个 IC、最小 VIH 为2.9我是否需要缓冲器或 PU 电阻器?
[/报价]
您的外部 IC 是什么? 如果是5V 器件、则必须有电平转换器、否则它不能在所有条件下工作。
[引用用户="Yehuda Tuchman"]
2.加电时(或复位后) TM4C1294NCPDT GPIO 的电平电压是多少? 它是3.3V/GND/3状态吗? 我可以控制它吗?
[/报价]
上电和复位后、引脚处于高阻抗状态。 您在此期间无法更改它。 完成复位序列后、您可以通过软件将 GPIO 更改为输入或输出。
你(们)好
感谢您的回答。
我 找不到 d.s、但我记得一些逻辑信号的 VIH = 0.8vdd (这意味着 VCC=3.3V 时至少为2.64v)、因此我必须确保我的信号高于2.64v。
除了一些连接 到我的客户端的信号外、我还需要通过规格来明确此信号的电压电平。
很高兴您在中解释了 TM4C1294NCPDT 的电压电平取决于什么? (TM4C1294NCPDT VCC? 电流? 负载阻抗?)
您好!
[引用 user="Yehuda Tuchman"]我 找不到 d.s,但我记得一些逻辑信号的 VIH = 0.8vdd (VCC=3.3V 时至少为2.64v),因此我必须确保我的信号高于2.64v。
在您最初的帖子中、您说 VIH 为2.9V、现在您说您没有数据表、但认为 VIH 为2.64V。 如果您甚至没有 TM4C129将连接到的外部 IC 的数据表、我该如何帮助并回答问题。 在任一种情况下、2.64V 和2.9V 都高于 MCU 在最小条件下的 VOH。 您不能依赖标称条件、希望 GPIO 在100%时间输出时高于2.64V。 正如您说过的、它可能取决于许多因素:工作电压、器件负载、频率取决于 GPIO 的切换速度、温度等 您必须获取 MCU 数据表最坏情况条件才能设计电路板。
现在返回到 MCU 数据表。 如您所见,最小 VIH 为0.65*VDD,大约为2.145。 您的 IC 具有0.8VDD、哪种类型? 您实际上需要从 IC 数据表中了解 VIH 是什么。 您的 IC 是3.3V 器件还是5V 器件? 您确定 VIH 为0.8VDD 不是较低的值吗?