This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:上电时的 GPIO 和 VOH

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/910638/tm4c1294ncpdt-gpio-at-power-up-and-voh

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好

我有2个有关 TM4C1294NCPDT UC 的问题

 GPIO 的标称 VOH 是多少?

对于 VDD 3.3V、在第1820页的表27-7中、只有最小 VOH、但我需要知道标称值。

我的 PCB 中还有其他连接 到 TM4C1294NCPDT GPIO 的 IC、对于另一个 IC、最小 VIH 为2.9我是否需要缓冲器或 PU 电阻器?

2.加电时(或复位后) TM4C1294NCPDT GPIO 的电平电压是多少? 它是3.3V/GND/3状态吗? 我可以控制它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      [引用用户="Yehuda Tuchman"]

     GPIO 的标称 VOH 是多少?

    对于 VDD 3.3V、在第1820页的表27-7中、只有最小 VOH、但我需要知道标称值。

    [/报价]

     只有最差情况下的最小值才被表征。 最小值表示逻辑高电平、将保证输出至少为2.4V。 如果在建议的条件下运行、则标称值可能仅为3.3V。  

    [引用用户="Yehuda Tuchman"]

    我的 PCB 中还有其他连接 到 TM4C1294NCPDT GPIO 的 IC、对于另一个 IC、最小 VIH 为2.9我是否需要缓冲器或 PU 电阻器?

    [/报价]

    您的外部 IC 是什么? 如果是5V 器件、则必须有电平转换器、否则它不能在所有条件下工作。

    [引用用户="Yehuda Tuchman"]

    2.加电时(或复位后) TM4C1294NCPDT GPIO 的电平电压是多少? 它是3.3V/GND/3状态吗? 我可以控制它吗?

    [/报价]

    上电和复位后、引脚处于高阻抗状态。 您在此期间无法更改它。 完成复位序列后、您可以通过软件将 GPIO 更改为输入或输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我 找不到 d.s、但我记得一些逻辑信号的 VIH = 0.8vdd (这意味着 VCC=3.3V 时至少为2.64v)、因此我必须确保我的信号高于2.64v。

    除了一些连接 到我的客户端的信号外、我还需要通过规格来明确此信号的电压电平。

    很高兴您在中解释了 TM4C1294NCPDT 的电压电平取决于什么? (TM4C1294NCPDT VCC? 电流? 负载阻抗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Yehuda Tuchman"]我 找不到 d.s,但我记得一些逻辑信号的 VIH = 0.8vdd (VCC=3.3V 时至少为2.64v),因此我必须确保我的信号高于2.64v。

     在您最初的帖子中、您说 VIH 为2.9V、现在您说您没有数据表、但认为 VIH 为2.64V。 如果您甚至没有 TM4C129将连接到的外部 IC 的数据表、我该如何帮助并回答问题。 在任一种情况下、2.64V 和2.9V 都高于 MCU 在最小条件下的 VOH。 您不能依赖标称条件、希望 GPIO 在100%时间输出时高于2.64V。 正如您说过的、它可能取决于许多因素:工作电压、器件负载、频率取决于 GPIO 的切换速度、温度等 您必须获取 MCU 数据表最坏情况条件才能设计电路板。  

     现在返回到 MCU 数据表。 如您所见,最小 VIH 为0.65*VDD,大约为2.145。 您的 IC 具有0.8VDD、哪种类型? 您实际上需要从 IC 数据表中了解 VIH 是什么。 您的 IC 是3.3V 器件还是5V 器件? 您确定 VIH 为0.8VDD 不是较低的值吗?