你(们)好
我正在使用 EK-TM4C129EXL 的评估板。 我的评估板在 使用 CCS 时未检测到并显示"连接到目标时出错"。 我还检查了我的计算机、显示为 :-->设备管理器--> Stellaris 设备固件升级。 它不显示 Stellaris ICDI 驱动程序。 请帮助我解决此问题。 PC 和笔记本电脑未检测到此评估套件。 只需让 LED 闪烁。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在使用 EK-TM4C129EXL 的评估板。 我的评估板在 使用 CCS 时未检测到并显示"连接到目标时出错"。 我还检查了我的计算机、显示为 :-->设备管理器--> Stellaris 设备固件升级。 它不显示 Stellaris ICDI 驱动程序。 请帮助我解决此问题。 PC 和笔记本电脑未检测到此评估套件。 只需让 LED 闪烁。
我很困惑。 我想在您的第一篇帖子中、您说它没有显示 Stellaris ICDI 驱动程序。 当您打开设备管理器时、您是否同时看到"Stellaris ICDI DFU 器件"和"Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口"?
如果是这种情况、则按照如下所示配置 LM 闪存编程器:
如果您仍然无法擦除或编程闪存、请尝试使用 Other Utilities (其他实用程序)选项卡解锁部件。 选择"Fury、..." 选项、然后单击"解锁"。 按照屏幕上提供的说明进行操作。 请注意、这将擦除存储在 Launchpad 上的 MAC 地址。 检查 Launchpad 底部是否有 MAC 地址的贴纸、以便您稍后恢复。
尊敬的 Bob:
早上好...
我会从上到下清楚地告诉我的问题、然后让我知道解决我的问题的解决方案。
我正在使用 EK-TM4C129EXL 评估套件。 根据 TI 论坛提供的说明、我尝试将此评估套件用作定制板的调试器。 请验证此链接: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/754094#pi320098=1。 基于此链接、我已完成连接并尝试对其进行编程、它在 CCS 中显示"连接到目标时出错"。 然后、我断开了定制板中的连接并仅使用评估套件进行了测试、CCS 中将显示相同的错误、如"连接到目标时出错"。 我已经尝试在 LM 闪存编程器中将其擦除。 但我的评估套件显示类似
我再次尝试使用其他实用程序对其进行格式化
目前、我的评估套件能够使用我的 PC 进行检测。 电源指示灯亮起。 "错误无法初始化目标- 0!"
您好、先生、
我附上了器件管理器状态。 请找到它。
我已移除 EK-TM4C129XL 评估套件中唯一的 JP2和 JP3跳线引脚、从 U6到定制板 JTAG ARM Cortex 电缆连接了10引脚1.27mm 间距、并使用 CCS 刷写闪烁程序。 它 在控制台中显示为"连接到目标时出错"。我按照 Bruno 的指示进行了操作。 请验证此链接:http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/754094#pi320098=1。
然后、我移除了在定制板中连接的 JTAG 电缆、并更换了评估套件中 JP2和 JP3的跳线引脚。 (EK-TM4C129EXL)。 之后,我在 CCS 中运行了相同的闪烁程序,同样的错误显示为 “Error connecting to the target”(连接到目标时出错)。
然后、我尝试使用 LM 闪存编程器进行擦除。 但我认为它未被正确擦除、并显示错误"无法初始化目标"。 我已经发布了出现这些错误的消息。 请提供解决这些错误的建议、并能够使用评估套件。