This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:调试器问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767051/ek-tm4c129exl-debugger-issue

器件型号:EK-TM4C129EXL

你(们)好  

我正在使用 EK-TM4C129EXL 的评估板。 我的评估板在 使用 CCS 时未检测到并显示"连接到目标时出错"。 我还检查了我的计算机、显示为 :-->设备管理器--> Stellaris 设备固件升级。 它不显示 Stellaris ICDI 驱动程序。 请帮助我解决此问题。 PC 和笔记本电脑未检测到此评估套件。 只需让 LED 闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保已将 USB 电缆连接到电路板右侧的调试 USB 微型端口、电源跳线 JP1选择"ICDI"、即底部位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已将 USB 电缆连接到调试右侧、ICDI 已通过跳线关闭。 我不知道发生了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stellaris ICDI 的固件似乎已从 U2中擦除。 打开 LM 闪存编程器并手动将其配置为"USB DFU"。 您应该会看到它标识为"0 - Stellaris 器件固件更新"。

    选择"Other Utilities"选项卡、然后按 ICDI Firmware Update (ICDI 固件更新)下的"update"(更新)按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,你好。

    我按照了您的说明、我找不到下图所示的问题。 我的器件也被检测到了 PC。 但无法再做得更远  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    在我的器件管理器中、它显示了 Stellaris ICDI DFU 和 Stellaris JTAG/SWD 接口。 所有内容均已更新。 我不知道发生了什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我也没有在 LM 闪存编程器中获得 MAC 地址、例如 FF-FF-FF-FF。 我只会 得到这样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑。 我想在您的第一篇帖子中、您说它没有显示 Stellaris ICDI 驱动程序。 当您打开设备管理器时、您是否同时看到"Stellaris ICDI DFU 器件"和"Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口"?

    如果是这种情况、则按照如下所示配置 LM 闪存编程器:

    如果您仍然无法擦除或编程闪存、请尝试使用 Other Utilities (其他实用程序)选项卡解锁部件。 选择"Fury、..." 选项、然后单击"解锁"。 按照屏幕上提供的说明进行操作。 请注意、这将擦除存储在 Launchpad 上的 MAC 地址。 检查 Launchpad 底部是否有 MAC 地址的贴纸、以便您稍后恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    早上好...

    我会从上到下清楚地告诉我的问题、然后让我知道解决我的问题的解决方案。

    我正在使用 EK-TM4C129EXL 评估套件。 根据 TI 论坛提供的说明、我尝试将此评估套件用作定制板的调试器。 请验证此链接: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/754094#pi320098=1。 基于此链接、我已完成连接并尝试对其进行编程、它在 CCS 中显示"连接到目标时出错"。 然后、我断开了定制板中的连接并仅使用评估套件进行了测试、CCS 中将显示相同的错误、如"连接到目标时出错"。 我已经尝试在 LM 闪存编程器中将其擦除。 但我的评估套件显示类似  

    我再次尝试使用其他实用程序对其进行格式化  

    目前、我的评估套件能够使用我的 PC 进行检测。 电源指示灯亮起。 "错误无法初始化目标- 0!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认您在器件管理器中看到"Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口"、如我在上面的响应中的第一个图像所示。 然后、请详细说明您对 EK-TM4C129EXL Launchpad 所做的所有硬件更改、以便将其用于连接到定制板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈。 我假设您已解决此问题。 如果没有、请通过回复通知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我附上了器件管理器状态。 请找到它。  

    我已移除 EK-TM4C129XL 评估套件中唯一的 JP2和 JP3跳线引脚、从 U6到定制板 JTAG ARM Cortex 电缆连接了10引脚1.27mm 间距、并使用 CCS 刷写闪烁程序。 它 在控制台中显示为"连接到目标时出错"。我按照 Bruno 的指示进行了操作。 请验证此链接:http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/754094#pi320098=1。  

    然后、我移除了在定制板中连接的 JTAG 电缆、并更换了评估套件中 JP2和 JP3的跳线引脚。 (EK-TM4C129EXL)。 之后,我在 CCS 中运行了相同的闪烁程序,同样的错误显示为 “Error connecting to the target”(连接到目标时出错)。

    然后、我尝试使用 LM 闪存编程器进行擦除。 但我认为它未被正确擦除、并显示错误"无法初始化目标"。 我已经发布了出现这些错误的消息。 请提供解决这些错误的建议、并能够使用评估套件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来可能已损坏 EK-TM4C129XL 上 ICDI 器件的输出引脚。 当您连接到定制板时、信号是否可能损坏? (自定义电路板信号不正确、连接器未对齐或反转?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、一切都很好。 它仅显示"Error connecting to the target (连接到目标时出错)"。 您说过我损坏了输出引脚吗????

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我认为可能发生的情况。 在尝试连接时、您能否使用示波器检查来自 EK-TM4C129EXL 的 TCK、TMS 和 TDI 信号?