This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:如何在我的项目上添加 IQMath 库

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764252/ccs-cc430f6137-how-to-add-iqmath-library-on-my-project

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生、我正在处理 cc430f6137 IC 和 CCS 编译器。  在我的示例代码 (cc430x613x_ADC12_06.c)上使用的 sin、cos、float 计算和 float 值到字符串转换。  我想添加 IQMath 库。  

如何在项目中添加 IQMath 库?  请尽快发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在下面找到 IQmath 库的用户指南和示例项目:
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我使用的是 CC430f6137器件型号 IC。  我读取 MSP430 IQmathLib 用户指南并尝试使用我的项目、但未成功构建。 cc430f6137 IC 不支持您的 IQmath 示例代码。

    我正在使用  

    我的怀疑是、

    1.如果 cc430f6137 IC 支持 IQmath 计算?

    如何为我的项目调用 IQmath 库?

    随附示例代码。 请发送有关在我的项目上调用 IQmath 库的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.如果 cc430f6137 IC 支持 IQmath 计算?
    [Wei]我将与我们的软件团队联系、然后回来与您联系。

    如何为我的项目调用 IQmath 库?
    [Wei]请遵循我之前回复过的 IQmath 库的用户指南和示例项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我浏览了 IQMath 库的用户指南、但在支持的器件列表中找不到 CC430F6137。 但是、在该器件上可以将其用作相同的 CPU 内核。 请针对您的应用遵循用户指南。