您好!
我们 在外部提供钳位二极管(其 Vf 在25C 时为380mV,在125C 时为0.2V,在 if=100mA 时)以保护 ADC 输入。 提供外部钳位二极管是因为在故障情况下钳位电流可能高达100mA。
因此、我想知道 具有上述 VF 额定值的外部钳位二极管是否能够保证 ADC 输入的保护? 您能评估并回复吗?
我测量了 TMS570LS3137-EP 内部提供的用于 ADC 通道保护的二极管的 VF。 VF 的测量值为~0.7V。
根据数据表、ADC 输入电压应为 (VAI < VSSAD–0.3或 VAI > VCCAD + 0.3)。
我希望值0.3是保护二极管的 Vf。 您能不能通过考虑高达125C 的工作温度来告诉我数据表中是否提供了0.3?
我是否可以假设保护二极管的标称 Vf 在25°C 时为0.7V、在125°C 时、Vf 将降至0.3V? 我能不能认为、该语句(VAI<VSSAD-0.3或 VAI>VCCAD +0.3)在较高温度下有效、就好像我在25C 下运行 DSP 一样、那么 ADC 输入将受到保护、最高可达(VAI<VSSAD-0.7或 VAI>VCCAD +0.7)?
谢谢、
Shihab。