工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们的要求是设计一款产品、使其与远程系统进行一对一的 UDP 通信。 我尝试使用 TI RTOS 的 UDP 回波示例(udpEcho_EK_TM4C129EXL_TI_TivaTM4C129ENCPDT)进行相同的测试。 我在 UDPEcho.cfg 中配置 IP 设置(TI RTOS-->Products->NDK-->Network Layer->IP General 设置)。 设置 IP 地址:198.168.1.2和 IP 掩码:255.255.254.0和网关 IP 地址:0.0.0.0。 构建程序并在 CCS 中运行。 显示控制台"网络已添加:if-1:192.168.1.2" 现在从 命令行中的"C:\ti_tirtos_tivac_2_14_04_31\packages/examples\tools>"运行 udpSendReceive" 192.168.1.2 1000 1 -s100、
我没有得到任何答复。
我所做的是正确的吗? 还有其他程序吗? 感谢帮助。
此致、
Ramesh