This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2610085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/764812/rtos-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们的要求是设计一款产品、使其与远程系统进行一对一的 UDP 通信。  我尝试使用 TI RTOS 的 UDP 回波示例(udpEcho_EK_TM4C129EXL_TI_TivaTM4C129ENCPDT)进行相同的测试。  我在 UDPEcho.cfg 中配置 IP 设置(TI RTOS-->Products->NDK-->Network Layer->IP General 设置)。 设置 IP 地址:198.168.1.2和 IP 掩码:255.255.254.0和网关 IP 地址:0.0.0.0。  构建程序并在 CCS 中运行。  显示控制台"网络已添加:if-1:192.168.1.2"  现在从 命令行中的"C:\ti_tirtos_tivac_2_14_04_31\packages/examples\tools>"运行 udpSendReceive" 192.168.1.2 1000 1 -s100、

我没有得到任何答复。   

我所做的是正确的吗?  还有其他程序吗?  感谢帮助。

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的笔记本电脑上的 IP 地址是什么? 网络是什么样子的(例如、有路由器或直接将 TM4C 连接到您的笔记本电脑)?

    您是否还可以使用 Wireshark 查看笔记本电脑的进出情况?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    笔记本电脑 LAN IP 地址为169.254.116.18。  TM4C 直接与笔记本电脑相连。

    在 Wireshark 中 ,我 没有看到任何带有192.168.1.2的目的地。  连接 Wireshark logs.e2e.ti.com/.../udpstat2.txt

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将笔记本电脑上的 IP 地址更改为192.168.1.1 (目标地址为192.168.1.2)。 确保您的笔记本电脑未连接到任何其他网络(即 WiFi 已关闭、TM4C 和笔记本电脑之间只有一条以太网电缆)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    感谢你的帮助。
    将 IP 地址更改为192.168.1.1后、即可正常工作。 如何将端口从1000更改为4000?

    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据需要更改 UDP Echo 示例中 ucpEchoHooks.c 中的定义(以及重建/重新加载/运行)

    #define UDPPORT 1000

    对于主机端工具、udpsendreceive.exe 中的第一个参数是端口号。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    它的工作原理。 谢谢。

    此致、
    Ramesh