请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
根据"TMS570LS3137"的勘误表 spnz195G、"如果电流注入共享输入通道、任何通道的转换结果中都会引入偏移误差。" ,如果共享输入 ADC 通道上的输入电压> VCCAD-0.3V,并且两个 ADC 的采样窗口存在重叠。
对于此勘误表、您有几个问题、能否进行澄清
这是否意味着在设计中、如果需要同时采样、ADC 的输入电压应限制为 VCCAD-0.3V 以避免此问题?
2.如果在共享输入 ADC 通道上施加交流信号而不是直流信号、会产生什么影响?
3、我们将正弦信号连接到 ADC1的"AD1IN0"和 ADC2 共享通道的"AD1IN16_AD2IN0",ADC1和 ADC2同时采样数据,因此根据勘误表, 当"AD1IN16_AD2IN0"振幅大于 VCCAD-0.3V 时,"AD1IN0"通道将有额外的偏移?
此致、
Midhun