This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:ADC#1:勘误表 SPNZ195G

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765766/tms570ls3137-adc-1-errata-spnz195g

器件型号:TMS570LS3137

您好!

根据"TMS570LS3137"的勘误表 spnz195G、"如果电流注入共享输入通道、任何通道的转换结果中都会引入偏移误差。" ,如果共享输入 ADC 通道上的输入电压> VCCAD-0.3V,并且两个 ADC 的采样窗口存在重叠。

对于此勘误表、您有几个问题、能否进行澄清

这是否意味着在设计中、如果需要同时采样、ADC 的输入电压应限制为 VCCAD-0.3V 以避免此问题?

2.如果在共享输入 ADC 通道上施加交流信号而不是直流信号、会产生什么影响?

3、我们将正弦信号连接到 ADC1的"AD1IN0"和 ADC2 共享通道的"AD1IN16_AD2IN0",ADC1和 ADC2同时采样数据,因此根据勘误表, 当"AD1IN16_AD2IN0"振幅大于 VCCAD-0.3V 时,"AD1IN0"通道将有额外的偏移?

此致、

Midhun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Midhun、

    请参阅以下注释:

    这是否意味着在设计中、如果需要同时采样、ADC 的输入电压应限制为 VCCAD-0.3V 以避免此问题?

    >>是的、将输入电压限制为低于 VCCAD -0.3V 的值将显著(指数)减少输入泄漏、这是此误差的主要原因。

    2.如果在共享输入 ADC 通道上施加交流信号而不是直流信号、会产生什么影响?

    >>如果两个 ADC 同时采样并且输入电压超过 VCCAD - 0.3V、则仍会观察到问题。

    3、我们将正弦信号连接到 ADC1的"AD1IN0"和 ADC2共享通道的"AD1IN16_AD2IN0",ADC1和 ADC2同时采样数据,因此根据勘误表,当"AD1IN16_AD2IN0"振幅大于 VCCAD-0.3V 时,"AD1IN0"通道将有额外的偏移?

    >>是的、共享 ADC1_16/ADC2_0通道上增加的泄漏电流会导致 ADC1_0通道的读数偏移。 这两个 ADC 是否由您的应用中的同一事件触发? 它们的采样窗口是否配置相同?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    ADC1和 ADC2器件中均配置了组1、因此由软件触发(仅事件组可以触发硬件触发)
    ADC1先触发、随后触发 ADC2、因为我们将首先更新 ADC1的组1选择寄存器、然后更新 ADC2的组1选择寄存器。 因此、ADC2触发器中将存在几个周期延迟。

    您能否确认即使两个 ADC 器件未同时触发、问题(与同时转换时的偏移相关)是否仍然存在?

    关于额外偏移、您能否提供一个公式来估算 ADC1通道上由于 ADC2上的电压而产生的偏移、或者失调电压的典型值/最坏情况(交流/直流)值是多少。

    此致、
    Midhun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Midhun、

    组1和组2也可以是事件触发的、尽管它们默认是软件触发的。 这两个 ADC 通过软件触发可以降低采样周期重叠的可能性、这当然取决于两个触发器之间的实际延迟和实际采样时间配置。 您的 ADC1和 ADC2组1采样周期是多少?

    我们没有和方程式来计算此问题预期会导致的偏移。

    此致、
    Sunil